This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:2MHz 或400kHz 时 LMR23630FDRR 的消耗电流是多少?

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785359/lmr23630-what-is-consumption-current-of-lmr23630fdrr-at-2mhz-or-400khz

器件型号:LMR23630

 大家好、

 我的一位客户正在为其下一个产品评估 LMR23630FDRR。

 他们想知道2MHz 时 LMR23630FDRR 的消耗电流是多少。

 客户条件如下。

 VIN=12V、

 EN=ON (LMR23630F 正在切换"SW"节点)

 Iout =空载。

 开关频率= 2MHz

 其自身的测量结果为16.5mA。

 该电流值是否合理?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

 

 

您是否有有关吸收电流的任何数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这正是我所期望的、因为该部件在 FPWM 中运行、并且在空载时将具有2MHz 的恒定频率。 要在 PFM 模式下运行以获得较低的无负载输入电流、您可以使用 LMR23630DRR。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katelyn、您好!

    感谢你的答复。
    他们需要 FPWM、因为他们希望保持2MHz 的开关速度、以避免影响音频放大器。

    我的电子邮件地址是 nakai@fujiele.co.jp。

    您能否在 VIN=12V、EN=ON (LMR23630F 正在切换"SW"节点)且 Iout =空载时为我提供 LMR23630FDRR 的 ICC (消耗电流)数据?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San、

    我将在 EVM 上进行此测量并与您分享结果。 我将在明天的一天结束前再次与您联系。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katelyn、您好!

    我期待收到您的测量数据。

    非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San、

    遗憾的是、我们的实验室中没有电路板、因此我已经订购了该电路板。 获得测量数据后、我将与您分享。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katelyn、您好!

    我明白了。 我将等待您的测量数据。

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想共享更新。 我正在等待器件送达、我预计在接下来的几天内收到器件。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn、

    感谢您的更新。

    我明白了。 我将向客户告知计划、并等待您的测量数据。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想提供更新。 我今天收到了 IC。 我将在星期一对 EVM 进行测量并分享结果。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katelyn、您好!

    感谢您的更新。 我明白了。

    此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在 EVM 上进行了此测量(VIN=12V、EN=ON、Iout =空载时的 LMR23630FDRR)。 当 Vout = 5V 时、我测量的电流约为20mA。 此设计中的输出电压是多少?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katelyn、您好!

    我要询问客户他们的输出电压是多少。
    我会在收到信息后立即通知您。

    顺便说一下、电路板上 RT 和 GND 之间的电阻值是多少? 它是17.8k Ω 吗?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katelyn、您好!

    客户输出电压为5V。

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San、

    是的、电路板上从 RT 到 GND 的电阻器为17.8k Ω。 感谢您确认输出电压。 然后、EVM 测量将对应于定制设计。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn、

    非常感谢您的测量。 这对客户和我来说都是非常有用的数据。

    此致、
    Kazuya Nakai。