This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:BQ24650EVM-639 EVM:将 MPPT 用于太阳能输入

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650EVM-639, BQ24650, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810769/bq24650evm-639-bq24650evm-639-evm-using-mppt-for-solar-input

器件型号:BQ24650EVM-639
主题中讨论的其他器件: BQ24650BQ25895

我最近订购了 BQ24650EVM-639模块、并尝试将其用于 mttp。 当将太阳能电池板连接为 Vin、将电阻负载连接为 VSYS、将12V 电池连接为 Vout 时、电压不会将输入电压调节为17.8V。输入电压大约为22V、是否需要更多电压才能在输入端进行调节? 我完成了测试总结、因此我知道该模块工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

      要查看 BQ24650是否在 MPPT 处进行稳压、您需要测量 MPPSET 引脚上的电压以查看其是否为1.2V。 MPPT 跟踪的一个关键点是、它不会通过将电压降至您设置的 MPPT 调节来进行调节。 有关 MPPT 恒压环路如何运行的说明、请参阅第8.3.2节。 在这种情况下、太阳能电池板电源足以为您的系统供电、因此 BQ24650不在其 MPPT 电压调节环路中。 如果您要增加系统负载、直到太阳能电池板无法提供这些负载、MPPT 环路将调节充电电流以使太阳能电池板保持在其 MPP 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kedar Manishankar、

    感谢您的快速响应。 我现在知道系统在做什么、我在数据表中没有使用该部分。 现在我的问题是、TI 是否销售的产品能够实现真正的 MPPT (即具有扰动观察功能的升压转换器)、而不仅仅是在负载太大时进行调节。 调节最大功率的位置。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

      您还可以查看此参考设计、该参考设计使用 BQ25895实现爬坡方法来查找 MPPT、因为该 IC 可使用 I2C 以精细的100mV 步长设置输入电压调节点。 这种技术与扰动观察方法略有不同、但设计详细说明了为何采用爬坡方法。 请注意、此解决方案确实需要软件实现、链接如下: http://www.ti.com/lit/ug/tidudj2/tidudj2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kedar Manishankar、

    遗憾的是、这不是可行的选择、因为输入范围具有14V 的上限。 大多数商用太阳能电池板的开路电压为21V-22V、而 VMP 约为18V。 TI 是否有一个完整电路的高电压模块。 我将并联太阳能电池板、因此最高电压为22V、电流为2A-3A。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

      BQ24650是独立充电器的理想选择、但要实现扰动观察或爬坡方法、您需要外部软件实现和具有通信功能的充电器 IC。 在我们的产品系列中、VINDPM 功能类似于 MPPT、其中 VINDPM 是我们的输入电压控制环路、您可以使用参数搜索来查找具有所需控制接口、VINDPM 功能和所需输入电压的 IC。 您仍然需要根据参考设计实施 MPPT、但要针对您选择的 IC 进行修改。