This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2547:如何使用状态引脚

Guru**** 2510605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808959/tps2547-how-can-we-use-the-status-pin

器件型号:TPS2547

大家好、

在反馈给客户问题时、我对 TPS2547状态引脚有疑问。

如果从2547电源轨汲取的电流大于300mA、我的客户希望使用 STATUS 引脚实现首次引导系统的功能。

我想可以通过调节 ILIM_LO 设置来实现这一点吗?

但似乎还有另一个电流阈值45mA 和55mA、用于负载检测也可以正常工作并更改状态引脚电平。 您能帮我解释一下如何触发状态引脚吗?

如果45mA/55mA 是阈值? 或者是否存在单独使用 ILIM_LO 和45/55mA 的情况?

感谢你的帮助

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您所指的45mA 阈值用于器件内置的电源唤醒功能、可在数据表的第8.3.6节中阅读。 仅当器件处于 S4/S5电源状态时、才会启用此功能

    在所有其他配置中、状态引脚根据 PPM 功能进行设置、PPM 功能根据 ILIM_LO + 60mA 设置的阈值确定状态何时变为低电平。 因此、对于您的客户应用、请将器件保持在 CDP 充电模式或 DCP_AUTO、并使 ILIM_LO + 60mA 电流阈值、您的客户系统应该正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    非常感谢您的解释。 并需要与您进行双次确认。 如果 ILIM_LO 为开路、这意味着下限是否会降至0+60mA?

    客户还向我提到、在 S0状态下、当拉取空闲端口(未连接)时、他们可以看到状态引脚有时被拉至低电平。 在将电容器更改为接近端口(从大容量电容器更改为 MLCC 大约150uF)后、这种现象消失了。 我仍在检查详细信息、并请求客户进行更多测试和捕获、以解释测试、现象和结果。 如果使用了大容量电容器(在 Type-A 端口未连接的情况下)、请提前与您联系、检查是否存在触发状态引脚的潜在风险。

    谢谢  

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:  

    除上述消息中的问题之外。 我还收到一些需要您帮助确认的问题。

    1. 45mA 触发点与电源唤醒功能相关。 还有另一个 USB 唤醒功能。 它们是相关的还是完全不同的? 您能否帮助解释如何实现 USB 唤醒(鼠标/键盘唤醒)?  
    2. 我们将 ILIM_LO 引脚保持悬空、因此 ILIM_LO=0、这意味着在没有 BC1.2主检测时 ILIM_LO+60mA 大约为60mA?
    3. 执行 BC1.2主检测时,状态引脚的触发点是什么? 它是默认为45mA 功率唤醒值还是 ILIM_LO? 或者可能取决于实时 CTL 和 ILIM 引脚电平?

    谢谢

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam 和团队:

    与客户再次确认、在 CDP 配置和系统 S0状态中、他们监控的配置引脚和 Vbus 未更改、 但是、如果 USB-A 端口未连接任何引脚且 ILIM_LO 悬空、则状态引脚有时会拉低、这是一个需要很快清除的问题。  

    下面是原理图、您能不能帮助确认是否有任何可触发状态引脚的正十亿分之一? 如果您需要更多测试来澄清问题、请告诉我。  

    谢谢你。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您的客户需要在 ILIM_LO 上安装一个电阻器。 如数据表中所述、如果满足以下两个标准、则该引脚是可选的。

    ILIM_SEL 始终设置为高电平

    2.负载检测-未使用端口电源管理

    由于您的客户不满足这些要求中的任何一个、他们将需要在 ILIM_LO 上安装电阻器。 这将解决该问题。