This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:建议 AEC-Q200和 IATF16949替换7442471 P/N

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810942/bq76pl455evm-suggestion-for-aec-q200-and-iatf16949-to-replace-744242471-p-n

器件型号:BQ76PL455EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A-Q1

大家好、支持团队

 

`s 参考设计 TI 适用于汽车的 BQ76PL455A-Q1 EVM、但我们只需检查7442471、它不支持 AEC-Q200和 IATF16949 规范、是否有其他 P/N 可以建议?


如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    我们对另一个扼流圈没有任何正式建议、但有许多类似的器件具有相似的规格-重要的是系统中可能存在噪声的频率下的电感和高阻抗。

    此致、

    泰勒