This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:REFOUT 进位负载问题

Guru**** 2547510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811096/tps51200-refout-carry-load-question

器件型号:TPS51200

嗨、大家好

有关 TPS51200 REFOUT 的一个问题:
FPGA REF 的负载需求约为~20mA、客户希望直接接收 REFOUT 引脚以供电。 我们是否可以这样应用、是否存在任何风险或注意事项?
谢谢
-彭芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:  

    REFOUT 的最小电流限制为10mA。 我们还测试了高达10mA 的 REFOUT 调节。

    如果我们在 REFOUT 上添加20mA 负载、则无法保证电压调节。  

    由于 VTT 电压跟随 REFOUT、因此如果 REFOUT 调节不良、VTT 电压将受到影响。  

    总之、我不建议在 REFOUT 上添加20mA 负载。  

    谢谢