This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求提供12V 2:1电源开关建议

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787128/asking-for-the-12v-2-1-power-switch-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPS2121


大家好、
客户正在寻找12V 2:1开关建议。

您是否会为此推荐合适的解决方案?

电源开关为12V/2A。 2:1


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、  

    感谢您与 E2E 联系!

    这似乎是 TPS2121电源多路复用器的完美机会。 该器件可支持高达22V 的电压、并具有热关断、受控压摆率、电流限制和过压保护等附加安全特性。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:
    如果客户希望使用 MCU 控制开关、只需将 GPIO 连接到 SEL 引脚即可。 对吧?
    是否需要其他上拉或下拉电路?

    对于12V/2A 情况、OV 建议是什么?

    BR、
    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    正确、GPIO 可以连接到 SEL 引脚。 只要您可以将 SEL 切换至高于和低于 VREF (1.1V)、就可以正常工作。

    OVx 电压将高达您自己的配置。 如果输入电压有可能超出规格、那么我建议配置 OVx。 在某些情况下、不需要 OVx。

    谢谢、
    Arthur