This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24617:要設定充電電流為最大1.5A我需要修改那些阻值。将最大充电电流设置为1.5A μ A

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787890/bq24617-how-to-set-up-maximum-charging-current-at-1-5a-1-5a

器件型号:BQ24617

你(们)好,先生  

封装文件是我的客户电路。

如何将最大充电电流设置为1.5A? 我们需要修改哪个电阻器。

您还可以帮助仔细检查电路吗?

                                令人很烦

e2e.ti.com/.../ACV8-V2O.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、
    要设置最大充电电流、您必须修改电阻分压器网络以控制 ISET1上的电压。 要计算实际值、您可以使用 Excel 工具 BQ246xx 计算工具修订版1.5;可在以下位置找到: www.ti.com/.../toolssoftware
    对于原理图的其余部分、您将需要超过10uF 的输出电容才能保持在建议的 LC 谐振频率范围内(可在工具中计算)。 根据估算的功率耗散选择缓冲电阻器封装。 为什么客户的原理图中有二极管 D1?
    其他一切看起来都很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生
    D1来自图20。 输入滤波器、我们是否可以检查它是否会影响任何电流或电压设置?
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、
    该二极管的功能(反向电压保护)由 QC1的体二极管实现。 这样做的目的是增加另一个从输入电源到 VCC 的正向压降、并导致充电比预期的要早进入睡眠状态(VCC 接近 SRN)。 图20. 提到该二极管、假设您没有背对背输入 FET、因为我们建议采用某种形式的反向电压保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生
    客户已经在其电路板中布局了二极管。 它会影响功能吗?
    或将其清空。
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、
    客户可以让二极管保持组装。