This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:扼流线圈电流不稳定问题

Guru**** 2532530 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28070, UCC28070EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811063/ucc28070-issue-for-choke-coil-current-unstable

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件:UCC28950、、

一位客户正在考虑使用 UCC28070和 UCC28950。

它基于 UCC28070EVM (300W)、可定制为2.3kW 规格。

(外部组件如下所示。)

问题是扼流线圈上的开关电流不稳定、请告诉我校正点的想法。

条件和波形低于;

【条件】

・输入电压:200VAC (180V~264V)

・外部组件;

空载・下的 UCC28070。

当增加输出电流时、扼流电流在⇒连续电流不连续时变得不稳定。

①Iout μ A:0.6A (不连续扼流电流)

⇒虽然波形干扰很小、但没问题。

②Iout μ A:0.7A (连续扼流电流)

⇒波形在这些条件下是干扰且稳定的。

我想它应该是 SDTon 时间。

③Startup μ s 计时(Iout:0A)

⇒与②的波形相同。

启动顺序为:

200VAC (使用20Ω Ω 浪涌电流限制电阻器)→当 UCC28070 Vcc 启动时、限流电阻器在相同时序上由直流继电器短路。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、您好!

    Excel 计算器建议 Rs 值为16欧姆、您的设计使用33欧姆

    它还建议 Rimo 的电阻值为72kOhm、您的设计使用的是47kOhm

    这是一种2.3kW 设计、您仅使用660uF 输出电容。

    这将为您提供大约32Vpp 的输出纹波。

    低电容很容易导致 UCC28070进入 OVP、因此 PWM 将关断并重新启动。

    我建议您检查 Vout 并根据需要增加 Cout

    此致

    John