This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24008:电池端子的 ESD 损坏

Guru**** 2522960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784344/bq24008-esd-damage-at-battery-terminals

器件型号:BQ24008

关于我的旧主题:BQ24008:充电数小时后状态突然变化和电流增加

经过2天的缓慢充电(100mA)后、芯片再次过热并在我尝试使用手持式万用表测量电池端子电压时损坏。 在我看来、这是一种 ESD 问题、它会使 IC 进入仅在 Vcc 处有足够电压/电流时损坏 IC 的状态。 电池电压3、7V。

测试并不容易、因为它似乎很少发生。 还有其他好的解释吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您能否发送布局以供审核?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 PCB 弹出、GND 填充不可见。 左侧的连接器用于连接电池和 temp-NTC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我已经查看了布局、没有发现任何问题。
    此外、还回顾了原理图、唯一不常见的是1欧姆输入电阻器 R51。

    过热是否似乎是闩锁情况、或者是否是不稳定导致振荡?

    我已经订购了一个评估模块、可以在这里进行测试、但这需要几天的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    有关此问题的任何更新、您是否仍然看到过热?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我们正在相互等待。 我们刚刚停止了测试、直到我们能够从您的评估中获得更多详细信息。 您的身边有什么新闻?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将在今天晚些时候发送更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、
    我在实验室中运行了一些测试、但无法使器件增加充电电流和过热。 您是否能够在 OUT 上添加一些 ESD 保护以减轻这种情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将创建一个新的 PCB、其中包括跨电池连接的转换器(TVS) SMAJ15CA、只需尝试即可。 当 PCB 准备就绪并且我们在几周内进行了一些测试时、我们可以报告我们的结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    是否要关闭此帖子?
    如果您有更多问题、可以重新打开此问题或发布新问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在关闭它。

    下周我们将组装一个具有额外 ESD 保护的新 PCB。 如果有任何消息、我将重新打开此帖子或发布新帖子。