This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24230:充电电流高于预期

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24230
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784871/bq24230-charge-current-higher-than-expected

器件型号:BQ24230

您好!

我在设计中使用 bq24230。

Riset = 2k94

Riterm = 2k94

Rilim = NC

EN1和 EN2设置为 USB500模式

根据数据表、在标称基斯特下、我的电池充电电流应限制为296mA、在最高基斯特下、最大充电电流应限制为330mA。

在 CC 模式下、我以大约370mA 的速率充电、但我无法解释原因。 充电器似乎正常工作。

是否有人遇到过与此类似的问题?

谢谢、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luke、
    您能否测量电路板上 RISET 的电阻值? 另外、在充电期间、您在 ISET 引脚上测量的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raheem、您好!

    我正在 Luke IS 项目中工作、并检查了您提出的问题:

    RIset (测量值)= 2941 Ω
    VSET= 2.04V (直流 RMS)
    测量时的 I = 322mA

    感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leinho 和 Luke

    我正在协助 Raheem 提出这一问题。

    当 BQ24230处于 CC 模式时、电池电压低于4.2V 时、电流控制环路将 ISET 引脚调节至2.25V。
    此外、ISET 电流镜与电池电流的比率为1至380。

    当 viset = 2.04V 时、该单元不处于电流调节状态、电压需要更高。
    电池电流是在322mA 下测量的,比率为1至380,电压为2941 R-ISET,电压应为2.5V --(322mA/380)*2941欧姆=2.49V。 电路中的东西不正确。

    有多少个器件显示此问题?

    您是否有可以发送的原理图?
    布局也会有所帮助?
    如果您不想在公共论坛中共享、我们可以在论坛 PM 功能上设置专用转换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助 Bill。 这至少在4个装置中发生。 由于电池和 BQ24230的 VBAT 引脚之间的电阻较高、当电池电压为3898mV 时、充电器 IC 的测量值为4121mV、提供的电流为357mA。 它应该在 CC 中... 充电器正确终止(按设置)。
    论坛 PM 功能将如何工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    今天晚上我会尝试发送一些消息来建立对话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们在这个问题上离线了。
    如果您有任何疑问、请通过对话与我联系。