This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3902:如何在电路上连接这两个引脚(+Seomse 和-Seinse);

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808636/uc3902-how-are-these-two-pins-seomse-and--seinse-wired-on-the-circuit

器件型号:UC3902

大家好:  

   这两个引脚(+Seomse 和-Seinse)如何在电路上连接;谢谢!

     

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    您的信号"+SEOMSE"进入电源模块的正感应输入端。

    该信号将调节输出电压以实现精确的负载共享。

    您的"-SEINSE"会进入电源模块的负感、该信号是一个用于补偿回路引线电压损耗的 Theuvenin 连接。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 John ;

            我仍然不明白,
           您能不能再详细介绍一下;是否有设计原理图可供参考。 谢谢你