This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002T:VBATT 阈值和/LED 状态

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2002T, BQ2002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781129/bq2002t-vbatt-thresholds-and-led-status

器件型号:BQ2002T
Thread 中讨论的其他器件: BQ2002

复制了 DV2002L2设计( http://www.ti.com/lit/ug/sluu007b/sluu007b.pdfand根据 BQ2002T 数据表中的分压器公式进行验证)后、我发现仍然存在问题。

LED 逻辑和分压器似乎不符合我在数据表上的预期。

1) /LED 状态似乎相反、当快速充电将 CC 输出监控为基准时为高电平。

2) 2) 我想为8节镍氢电池充电、因此 RB1 = 7Rb2;RB1 = 100k、 RB2 = 700k。

为了从引脚3 (BATT)上的电压快速充电中切换、测得的电压为3.6V、而不是流程图中的2V。

在电流配置中、所需的电池电压约为29V、而不是预期的9.6V 区域

对于 VDD、输入电压设置为由7805调节的12V。 增大电源电压不会改变此行为。

在断开电池并将电池电压馈送到 BATT 进行测试之前、通过22k 电位计设置 BATT 输入和 TS 进行评估。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    您能否发送一份原理图和布局的副本进行审阅?
    您如何在电路板上看到此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的快速响应。

    我随附了代表当前设计的原理图、例外情况是用于电池电压阈值测试的修整电位计。

    FET 和 BJT 开关安排是为了确保在 BATT 达到阈值水平时从器件获得正确的响应、从而使其跳闸、从而从快速充电中获得涓流充电。

    布局非常基本、设计在具有短轨道长度的 vero 板上(您可以将其称为条板)、与下方所示的非常粗糙的布局不同。

    另外、我注意到、虽然温度降低确实会关闭快速充电 LED、但 CC 输出仍然允许快速充电继续、而不会设置涓流充电计时周期。

    这种情况发生在两个电路板上(我们处于评估阶段、目的是实现这些器件)。

    此致

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    很抱歉耽误你的时间。

    仔细检查 U8、Q1和 Q8电流调节器电路。 它的配置与评估板 Q2和 U2不同。
    在 CC 引脚8的控制下、U8应设置为电流调节器。 由于 OUT 电路中没有电阻器、它将用作1.2V 稳压器。 (??)

    更新了--在调节引脚接地的情况下,它是1.2V 稳压器。 但它可能始终处于开启状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我也对我的迟到答复表示歉意。

    您对 U8非常正确、2R 电阻器位于 OUT 引脚和 ADj 之间、正如它应该的那样。

    Q2/Q1的排列方式与此类似、以克服 IC 未按我预期的方式工作的问题-这是 U8配置正确的解决方案。

    在调整 BATT 和 TS 输入时、对 BQ2002引脚、/LED 和 CC 的监控表现出与之前相同的错误行为。

    如果有任何想法,将不胜感激。

    谢谢

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark
    您能否发送更新的原理图进行审阅?
    使用额外的电阻器、电流源现在是否正常工作、您是否测量了充电电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark
    有关此问题的任何更新、问题是否已解决?