This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:电池温度控制。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786596/bq51051b-battery-temperature-control

器件型号:BQ51051B
主题中讨论的其他器件:BQ51013BBQ51003

你好!

我有一个包含软电池组的项目、它们的充电温度可高达45°C、然后我尝试限制连接到 TS 输入的 NTC 的电池的充电、我有一个计算器、用于激励电阻器、 但是、似乎该范围只能扩展到60°以上、而不能以这种方式缩小。 是否有办法缩小此范围? °°、在数据表的图中、似乎有4个比较器、其中一个已设置为45 μ A、是否有方法可以使用它而不是60 μ A 中的比较器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    可以减小温度范围、但可能需要更改 NTC。 您是否可以控制 NTC 类型、是否需要更高的 Beta (B)器件?

    无法更改内部比较器的功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    遗憾的是、我们无法更改 NTC 的 Beta 版、这将集成在电池组中、即生产数量。 不大、电池组将是标准类型。

    您能否推荐另一种能够在0~45°C 范围内限制温度范围的芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有其他支持0°C 至45°C 温度范围且具有直接电池充电功能的无线电源器件。
    其他一些选项包括使用无线5V 电源(bq51013B 或 bq51003)和更灵活的电池充电器。
    此外、还可以选择使用外部电路来控制高温点、请参阅以下应用手册。
    www.ti.com/.../slua955.pdf