This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:OUT 引脚上负电压偏置的启动问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810373/tps2662-start-up-issue-with-negative-voltage-bias-on-out-pin

器件型号:TPS2662

大家好、团队成员。

我们将 TPS26625用于正负15V 应用。
当 OUT 端子偏置为负电压时、它有时不会启动。 但是、Fault-Z 变为 High-Z
 已切换 SHDN、但输出保持停止。
如果 SBD 位于 OUT 和 GND 之间并钳位至-VF、则输出正常。
请告诉我、如果偏置为负电压、它为什么不启动。
请告诉我为什么即使输出异常、故障也会变为高阻态。

此致、

e2e.ti.com/.../TPS26625-Start-up.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobayashi-San、您好!

    对于您在演示文件中共享的波形、是否在 OUT 和 GND 之间放置了一个二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobayashi-San、您好!

    由于 TPS26625器件具有输出反极性保护功能、因此该器件不会以输出端负电压开始。

    该故障仅在欠压、过压、过载、反向电流和热关断条件下有效(变为低电平)、而不在反极性条件下有效。 请参阅 TPS2662数据表中的第9.3.7节。

    如果您对此器件有任何疑问、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lokesh、

    连接了带和不带二极管的波形。
    这是输出反极性保护电路的真正原因吗?
    在方框图中、它看起来像是一个抑制从 RTN 到 GND 电流的函数。
    为什么它从二极管开始? 偏置为负值。

    故障是否看不到输出信号?

    此致、

    e2e.ti.com/.../TPS26625-Start-up_2D00_2.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobayashi-San、您好!

    我已通过电子邮件回复此问题。