This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:MSL 寿命问题

Guru**** 2917140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809740/tps1663-msl-life-question

器件型号:TPS1663

大家好、

您能给我以下客户问题的回答建议吗?

MSL2产品显示在<30C、<60%RH 时的寿命为1年。 至少在<25C、<10%RH 时、可以将寿命延长到什么?

感谢您的支持。

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi-San、

    我们将对此进行研究、并在几天内回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi-San、

    JEDEC J-STD-020E 中定义了 MSL 级别和底板寿命、但未定义用于计算低温和湿度下的底板寿命的信息或方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lokesh、

    感谢您的评论。 我发现以下链接显示了25°C 时 MLS 2a 的使用寿命、以 talbe 7-1表示为10%RH。 在客户的情况下、您认为它可以用于 MSL 2吗? 对于客户案例、他们将计划在预计的3年内使用1卷带、大约两年半。  

    https://eurekadrytech.com/blog/ipcjedec-j-std-033c

    此致、

    佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、您好!

    我已通过电子邮件对此进行了回复。