This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何估算 LED 背光驱动器的最大输出电流?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811130/faq-how-to-estimate-the-maximum-output-current-of-the-led-backlight-driver

主题中讨论的其他器件:TPS61165

尊敬的 TI 工程师:

   当我选择 LED 背光驱动器(带内部 MOSFET)时、我不知道该器件是否能够根据我的配置支持我的应用、我也不知道可以驱动多少电流? 您能否提供估算最大输出电流的方法? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       大多数背光驱动器基于升压+FB 或升压+电流阱拓扑。

       对于具有内部 MOSFET 的 LED 背光驱动器、数据表仅提供每通道的最大电流(对于升压+灌电流拓扑)或反馈电压(对于升压+反馈拓扑)。 您需要使用详细的应用规格和内部灌电流来计算最大输出电流。(注意:我们现在不考虑热问题)。

      这里我们给出了一个 TPS61165示例、以展示如何估算 LED 背光驱动器的最大输出电流。 该模块适用于所有具有内部 MOSFET 的升压 LED 背光驱动器。

      我们需要了解详细规格:    

      我们可以计算 电感器峰间电流纹波。

      然后我们可以计算 最大 Iout。

      以下是 TPS61165的示例:

       

      我们还可以了解以下更改输入电压或输出电压时的趋势:

       

       这种方法能为您提供帮助。 我还上传了 Mathcad 文件、如下所示:

       e2e.ti.com/.../How-to-calculate-the-maximum-output-current.xmcd

    此致

    肖恩