This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:用于反极性保护的推荐电阻器

Guru**** 2525500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781353/tps27s100-recommended-resistor-for-reverse-polarity-protection

器件型号:TPS27S100

您好!

当使用数据表图31中所示的 TPS27S100 RCP 电路时、电阻器是否需要承受完全反极性电压(例如对于1k Ω 电阻器和30V 反向电压保护、我计算出电阻器需要承受~900mW 的 PD)? 是这样吗? EVM 使用的0805电阻器功耗仅为125mW、并想知道这是否足够?

谢谢和 BR、
KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    流入接地电阻 的电流等于 (反向电压/接地电阻)。 使用30V 时、电流为30V/1K = 30mA。 反向电压保护是为汽车系统定义的、时间限制为60秒。 如果反极性需要更长的时间、则可以增大接地电阻。 可在应用手册中找到反极性机制

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

    有一个后续问题:

    如果在浪涌/突发条件下需要为高达~31V 的标称电压甚至更高的电压提供反极性保护、最好的解决方案是什么? 电阻器是否可以增加到4.7kOhm、以避免在反极性情况下出现高功耗? 如果电阻器的值增大、会出现哪些问题? 我们希望避免在电源中使用块二极管的另一种解决方案。

    由于这是在工业环境中、因此反向电压不能限制为60s。 将连接到高侧开关的负载在100ms 内具有高达5A 的脉冲电流、并在此后降低至0.5A。 数据表中提到了 I (R1)= 2A 和 I (R2)= 3A 时的持续反向电流。 由于负载将在反极性条件下接通、因此输出二极管能否连续处理100ms 和0.5A 的电流?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KF、
    我相信在您的应用中、当电源引脚 VS 连接到 GND 时、5A 反向电流。 如果是这种情况、您应该考虑 I (R2) 3A 典型值、持续时间少于60秒。 我认为5A 应该在100mS 的时间内正常、但需要仔细检查。 如果峰值负载电流是由容性负载引起的、并且电容器是电解电容器、则必须使用阻塞二极管。 电解电容器反极性损坏。
    对于接地电阻器、4.7K 正常、电路功能中不会发生任何情况。 I/O 引脚电阻器也应更高、以便在发生31V 反极性时限制反向电流。 I/O 电阻器应约为15K。

    此致、Mahmoud
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关反极性保护的另一个问题。 我们注意到引脚14 (IMON)上的电阻器在反极性情况下具有非常高的功耗。 在评估板上、我们将 R5设置为220欧姆、并启用芯片的 GND 网络。 但是、由于 R5连接到 GND 以避免监控信号处 GND 网络的偏移 、因此当向电路施加24V 的反向电压时、R5上的电压为21V。 那么、问题是、在反极性情况下、避免 R5中出现高功率耗散的最佳方法是什么?

    谢谢、此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当 R5等于220时、您是否说要连接到测量的最大电流为9A? 这是最大正常电流的两倍以上。 数据表中提供了选择 IMON 电阻器的公式。
    大多数电压将在 IMON 电阻器上下降、因为只有两个体二极管将其连接到 VS (电池反向情况下为接地)、因此需要适当调整电压以实现该压降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    卡梅伦帖子正确。 FET 无法处理9A 负载电流。 如果必须使用低值电阻器、我建议串联多个电阻器。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有说负载电流为9A。 从上面可以看出、负载电流为5A、持续时间为100ms、持续时间为0.5A。 当 I_OUT = 5A、K_IMON = 500、V_IMON = 2V 时、我得到的电阻值为 R_IMON = 200欧姆。 V_IMON = 2V 是 AD 转换器的输入范围。

    同时、我将 AD 转换器的输入范围、因此电阻器 R_IMON 更改为390欧姆。 此外、我将一个二极管与 R_IMON 串联、以实现反极性保护。  由于 IMON 输出被描述为电流镜、因此附加二极管不应导致 问题、 它似乎也适用于评估板。 您能否确认与 R_IMON 串联的二极管不会导致任何问题?

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的描述! IMON 是电流源、与下拉电阻器串联的二极管不会导致问题。 解决方案应该可以。

    此致