This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV713P:Q1和非 Q1之间的差值为多少?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV713, TLV713P, TLV713P-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809766/tlv713p-what-s-diferent-between-q1-and-non-q1

器件型号:TLV713P
主题中讨论的其他器件:TLV713、、

尊敬的 TI 专家:

 Q1和非 Q1之间的差值是多少? 一些非 Q1电子参数优于 Q1。 还有人吗?

2. 如果 TLV713-Q1 在-40°C 和 125°C 的温度下按照推荐的参数和布局指南运行。 正常工作多长时间?

3. 如果 TLV713在-40°C 和 125°C 的温度下按照推荐的参数和布局指南运行。 正常工作多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Che yi Su、

    TLV713P-Q1等 Q1器件表明该器件符合 AEC-Q100标准。   AEC-Q100是汽车标准。  您可以在 AEC 网站上了解有关其标准的更多信息。  虽然 TLV713P-Q1被视为 TLV713P 的汽车版本、但这两个器件的特性不一定相同。  务必始终查阅与所使用器件相关的数据表。

    对于所有 TI 器件、您可以在以下网站上详细了解我们的寿命和可靠性测试。

    https://www.ti.com/support-quality/reliability/reliability-home.html.html

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复、我回答了。

    此致、