This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65145:TPS65145对 VBAIS 电压变为8V 的原因有疑问?

Guru**** 782180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65145, TIDA-00570
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784014/tps65145-tps65145-question-about-the-cause-of-vbais-voltage-becoming-8v

器件型号:TPS65145
主题中讨论的其他器件: TIDA-00570

尊敬的支持成员:

我有疑问。

从下面的电路图中删除
我制作了一个 TPS65145板。

www.ti.com/.../TIDA-00570
TIDA-00570_2514439b_HI-SPEED_WQXGA_DMD_BOARD_ESD.pdf

(__LW_AT__情况)
VOFS 和 VRST 输出分别为8.5V 和-10V、但 VBIAS 为8V。
FB3的电压为0.6V。


(__LW_AT__问题)
请问原因是什么?
为什么 FB3将达到0.6V?


最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持成员:

    我添加了信息。

    ・Ω PG 引脚输出低电平。
    ・规范条件与"TIDA-00570_2514439b_HI-SPEED_WQXGA_DMD_BOARD_ESD.pdf "相同。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    我已就此主题通知我们的专家请于2019年3月21日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaron:

    非常感谢您的回复。

    我添加了信息。

    该原理图(TIDA-00570_2514439b_HI-SPEED_WQXGA_DMD_BOARD_ESD.pdf)处于三倍电压器模式。

    该原理图更改为倍频器模式、但 FB3保持0.6V。

    (__LW_AT__问题)
    请问原因是什么?
    为什么 FB3将达到0.6V?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaron:

    非常感谢您的回复。

    我添加了信息。

    (__LW_AT__添加信息)
    从该原理图(TIDA-00570_2514439b_HI-SPEED_WQXGA+ DMD_Board_ESD)中删除了 R26和 R27。 PDF)。

    (__LW_AT__结果)
    结果是 VBIAS 输出16V、FB3输出1.21V。


    (__LW_AT__原理图)
    删除了 R26和 R27。
    Q7使用了 MMBT2907A。
    Q8使用了 MMBT2222A。
    Q9使用了 MMBT2222A。

    我使用了相同的原理图(TIDA-00570_2514439b_HI-SPEED_WQXGA+ DMD_Board_ESD)。 PDF)。

    (__LW_AT__问题)
    您能给我一些有关如何修复此电路的建议吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    我回顾了这个主题和原理图、由于 VBIAS 输出上的过载情况、VBIAS 和 FB3看起来很低。 在移除过载后、VBIAS 似乎工作正常。 因此 TPS65145电路没有问题、遗憾的是、我不熟悉此 DLP 参考设计。 我们将尝试让可能熟悉此参考设计的相应团队参与进来。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的辽卡特:

    非常感谢您的回答。

    我的客户使用相同的 DMD 电路板原理图(TIDA-00570_2514439b_HI-SPEED_WQXGA+ DMD_Board_ESD)。 PDF)。


    请尽快让熟悉此参考设计的相应团队参与进来。
    请回答以下问题。

    (__LW_AT__问题)
    您能给我一些有关如何修复此电路的建议吗?


    请及时回答。
    因为、我想在日本时间的3月27日之前回答我的客户。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob Lee:

    请向我提供您的原理图。"

    -YKC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YKC

    非常感谢您的回复。
    我将报告进展情况。

    装配机在零件中出错。
    (Q7、Q8、Q9器件错误)

    我的客户已更换电路图的部件。
    我将在实施后向您提供反馈。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我将把这个线程标记为 Resolved。 如果您遇到任何问题、可以重新打开此线程或创建新线程、以防其锁定。

    -YKC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YKC

    感谢你的答复。
    我关闭了线程一次。
    如果我有一个添加问题、我将创建新的线程。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。