主题中讨论的其他器件: TIDA-00570
尊敬的支持成员:
我有疑问。
从下面的电路图中删除
我制作了一个 TPS65145板。
www.ti.com/.../TIDA-00570
TIDA-00570_2514439b_HI-SPEED_WQXGA_DMD_BOARD_ESD.pdf
(__LW_AT__情况)
VOFS 和 VRST 输出分别为8.5V 和-10V、但 VBIAS 为8V。
FB3的电压为0.6V。
(__LW_AT__问题)
请问原因是什么?
为什么 FB3将达到0.6V?
最恰当的考虑。
Bob Lee。