This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5926-Q1:如果为 VDD 提供5V 电压并将 VDD 短接至引脚23 (R-ext)、会发生什么情况?

Guru**** 2531660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785760/tlc5926-q1-what-will-happen-if-give-5v-to-vdd-and-vdd-short-to-pin-23-r-ext

器件型号:TLC5926-Q1

你(们)好  

有什么想法 、如果为 VDD 和 VDD 提供5V 电压、对引脚23 (R-ext)短路会发生什么情况?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:  

    R-ext 引脚是1.25V 最大 REF 引脚、如果在该引脚上施加5V 电压、则输出电流设置将不正确。 还存在损坏内部电路的潜在风险。 我是否可以知道客户遇到了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anda:

    客户现在遇到的问题是  、他们在引脚23 (R-ext)上放置了10nF 的旁路电容、并在该引脚上看到电压振荡、这会影响输出电流设置。  

    是否有任何关于 引脚23 (R-ext)旁路电容器的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    不建议在 REF 引脚上添加电容、这将影响控制环路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anda:
    您知道 R-ext 引脚的详细功能块吗? 而损坏内部电路的潜在风险是什么?
    如何控制此电路的电路? 您是否有更详细的解释、说明为何不能放置旁路电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    您是否介意分享详细的电路和测试波形? 我们需要详细研究这个问题。 如果是机密材料、您可以将其发送到我的邮箱。 (anda.zhang@ti.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anda:

    已发送至您的邮箱。