This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:BQ25601的系统电压

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810940/bq25601-sys-voltage-of-bq25601

器件型号:BQ25601

您好!

我使用 BQ25601作为具有 I2C 控制的充电器 IC (无 OTG 模式)。

我想了解 SYS 引脚电压的行为

1) 1)通过 REG01寄存器、我们可以设置 SYS 电压。

2) 2)如果我使用 SYS 电压作为3.5V、这是否意味着如图15所示、在充电期间、当电池电压低于3.5V 时、VSYS 将保持在3.6V、当电池电压高于3.5V 时、VSYS 将跟随电池电压。 因此 VSYS 将从3.6V 逐渐上升到4.2V。

3) 3)如果没有充电进行且电池电压(VBAT)介于3至3.5V 之间、则 SYS 引脚上的电压将是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guruprasad、

    2)是的、图15是正确的。 如果充电已启用且 VBAT < VSYS_MIN、则 BATFET 在 LDO 模式下运行、并且 VSYS 将调节至 VSYS_MIN + 180mV。 如果充电被启用并且 VBAT > VSYS_MIN、那么 BATFET 完全打开、并且 VSYS = BATFET 的 VBAT + VDS。

    3) 3)如果禁用充电且 VBAT < VSYS_MIN、则 VSYS 将调节至 VSYS_MIN + 180mV。

    此致、

    Angelo