This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV755P:关于 TLV755P、TLV758P 和 TLV759P 的反向电流保护

Guru**** 2390720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV759P, TLV758P, TLV755P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810601/tlv755p-regarding-reverse-current-protection-of-tlv755p-tlv758p-and-tlv759p

器件型号:TLV755P
主题中讨论的其他器件:TLV759PTLV758P

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TLV755P、TLV758P 和 TLV759P。

他有疑问,如果你能提供建议,我将不胜感激。

--

根据反向电流数据表、当输出电容较大时、建议使用外部二极管。

当输入电源关闭时、输出应该被放电、但是<Vout+0.3V is happen in a short time. 应该被放电   

您能否告诉我、当使用20uF 输出电容时、该值是否足够大?

在这种情况下、是否可以不使用外部二极管。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    对于任何 Vout 预计会超过 Vin 的应用、建议使用外部肖特基二极管。  该外部二极管将为反向电流提供可靠的路径。  由于肖特基二极管具有低正向电压特性、因此使用该二极管。

    内部体二极管是寄生二极管、通过该二极管的电流不受限制。  虽然短暂的反向电流有助于降低损坏风险、但我们仍然建议在任何预期反向电流的应用中放置一个外部肖特基二极管。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢你的答复。

    我知道在使用小输出电容时、建议使用外部二极管。

    我将与客户分享这些信息。

    如果他还有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一