This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC285:LDO 建议

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39, TIDA-01232, TPS7A85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810972/uc285-ldo-suggestion

器件型号:UC285
主题中讨论的其他器件:TPS7A39TIDA-01232TPS7A85

团队、

客户需要具有以下规格的 LDO 建议:

1)输入电压:6V

输出电压:5.5V @ 10A

2)输入电压:5.5V

输出电压:5V @ 10A

3)输入电压:-6V

输出电压:-5.5V @ 10A

4)输入电压:-5.5V

输出电压:-5V @ 10A

不确定是否可能存在10A 电流和<0.5V 的 LDO。 但感谢您在器件/电路方面为实现相同目标而提出的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prahlad、

    我们不提供任何可提供10A 输出电流的 LDO。 您是否有任何有关使用需要10A 输出电流和500mV 压降电压的 LDO 为其供电的详细信息? 这里的输入电压源是什么?

    鉴于您似乎在尝试在此处的同一电平为正负电源轨供电、一个注意事项类似于 TPS7A39 (具有单调启动的双通道正/负 LDO)、然后使用外部 PNP 晶体管提高输出电流能力。 查看以下应用手册、了解如何使用此方法提高输出电流的示例。

    另一种选择是选择我们的高电流 LDO 之一、并联多个 LDO 并共享电流。 了解一下 TIDA-01232、它使用2个 TPS7A85器件(4A LDO)来创建7A 低噪声、高电流 LDO。

    使用外部 PNP 晶体管的升压电流

    www.ti.com/.../sbva015.pdf