This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5947:TLC5947

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787856/tlc5947-tlc5947

器件型号:TLC5947

您好、先生、

您是否会告知 XLAT 和空白之间有何不同?

(blank=H output=0;PWM initial;灰度复位为0)

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:
    XLAT 用于通信、作为器件的锁存信号、将公共移位寄存器数据锁存到器件。 空白是用于打开或关闭输出通道的开关。

    此致、
    肖恩。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、
    请按如下所示为3引脚应用提供帮助、谢谢。
    1.空白 這應該是控制PWM 开/关?
    2. Sout 應該是控制多顆driver串接用吧?只有一顆driver應該可以floating?
    3、XLAT 這支腳不大了解、字面的理解好像也是控制輸出、有點類似會reset的動作、能解釋一下嗎??
    谢谢、Ian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、空白 直接控制输出on μ s/off
    2、是的、你是对的
    3、这个功能可以理解为协议需要,协议要知道什么时候把common 寄存器的数据复制下来供当前芯片使用,同时刷新芯片当前的寄存器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、
    非常感谢。
    再次確認一下 μ A
    GPIO 编程 為Mute的功能後、
    該GPIO腳是input還是output呢?
    從表格來看並沒有說mute是input μ A 或输出、
    但接線示意圖上面定義 μ A
    我會解讀成open drain外部電壓給一個H準位 μ A、
    當我某些條件下要做mute時 μ A、
    由MCU控制該腳位拉L 對AMP來說為input μ A (μ A)
    這樣正確嗎?
    谢谢、Ian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LAN、

    对于 SDO、它应该是推挽、处于高电阻状态。

    对于其他逻辑引脚、它应该是输入状态。

    此致、

    肖恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    請問一下兩個問題 μ A、

    XLAT是否需要給一個default準位 μ A?

    TLC5947输入3.3V 但LED給5V這樣會有問題嗎?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,
    你可以帮个忙吗? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LAN、
    1、不需要
    2、是的、没问题。

    此致、
    肖恩。