This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50高级充电算法

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810921/bq40z50-bq40z50-advance-charge-algorithm

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQ24780S

大家好,我在电池组上使用了 BQ24780S 充电器和 BQ40Z50-R1电量监测计。 我对高级充电算法有疑问。 我将充电器上的充电电流设置为1.3安培 ,而在测量仪表端,我将 LT 电流设置为800mA,在这种情况下,测量仪表将检测到充电电流高于限制并停止充电,或者它不执行任何操作? 。 注:充电器现在在我的设置中不能直接与监测计通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveesh、

    LT 电流实际上将显示在电量监测计中的充电 I 寄存器中。 这样、智能充电器就可以读取寄存器并根据需要更改电流。 在您的情况下、除非您的充电过流阈值低于1.3A、否则监测计将继续充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来、Naveesh。 祝你一切顺利。