This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:器件处于 UVLO 状态时触发 OVP

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810962/tps2121-triggering-ovp-while-device-is-in-uvlo

器件型号:TPS2121

我有一种奇怪的用途 cas。 我正在考虑使用 OV 引脚上的 MCU 控制 OV 状态。  

我真正关心的是、可能存在一种有趣的状态、其中输入电压低于 UV、但 OV 上的 GPIO 为高电平、因此内部状态机将同时看到欠压和过压。 您能否确认这会将器件置于什么状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、  

    感谢您与 E2E 联系!

    如果输入为 UV 或 OV 高电平、TPS2121的行为将是相同的。 例如、如果 IN1为 UV、但微控制器将 OV1引脚拉为高电平、则器件的行为相同、如果 IN2呈现有效输入、则切换到 IN2。 如果 IN2悬空或无效、则器件的输出将为高阻态

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、

    黄亚瑟