This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:TPS92518 PWM 调光

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807191/tps92518-tps92518-pwm-dimming

器件型号:TPS92518

您好!

我从过去8个月以来一直在使用此芯片、它在高达700mA 的 PWM 调光中工作正常。

1)最近对于新的 LED,我希望最大驱动1.2 A  ,但问题是系统在700 mA 以上电流时受损(TPS92518熔断)。  那么、我应该检查什么。

2) PWM 调光可以使用的最小和最大频率是多少?

目前、我使用的频率为1kHz 至5kHz。

谢谢、此致、

Tarun Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tarun、

    1) 1)这是将700mA 设计增加到1.2A 吗? 是否验证设计能够在1.2A 电流下运行? 您是否在数据表中提供了保护二极管8.3.3.1、以保护 IC 免受振铃影响? TPS92518损坏时发生什么故障? 只有 IC、MOSFET、还有其他什么呢?

    2) 2)最小频率与视觉效果有关、并且可能的引导电容器放电、您可以变得很低。 最大值将受电感器压摆率和线性度的限制。 电感器电流只能快速上升和下降、这些速率取决于施加的 Von 和 Voff、例如、如果 Vin 为48V 且 Vled 为40V、施加的导通电压为8V、则关断电压为40V+VFD (续流二极管)。 当然、它们会随电流、温度以及其他电路变量的变化而变化。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢您的快速回复。

    设计相同。 实际上、根据 TI 的参考指南、我设计的最大电流高达2.5A。 到目前为止、我仅使用700mA 最大电流。 现在、我想使用1.2A 电流。  


    我没有像别人说的那样使用过保护二极管来进行分流调光。 我是否还需要将其用于 PWM 调光和模拟调光?


    当 IC 损坏时、只有 TPS92518 IC 损坏。 只有该通道不工作、且 IC 已加热。 开关节点引脚对地短路。

    目前 、我使用的 Vin = 24V、VLED = 20V、Rsense = 0.1欧姆、电感器= 100uH、5A 额定值、  

    对于1.2A I AM、设置 Toff = 54、DAC 阈值= 120、PWM 频率为20KHz。

    如果我想驱动与输入电压相同的 VLED = 24V、我需要什么? 我是否需要增加 Vin?

    此致、

    Tarun Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarun、

    我会尝试使用二极管、但不确定为什么它会失败、如果 IC 是唯一的故障部件、可能是由于 PWM 调光和输出振铃导致的损坏。  如果您阅读描述添加二极管的部分: "分流调光期间、由于 PCB 和器件寄生电容和电感、通道输出可能会发生振铃。 这应该作为设计过程的一部分进行检查。 如果振铃接近任何引脚的绝对最大值、则必须在设计中添加钳位二极管。 将二极管阳极连接到 VLEDx 的输出端、将阴极连接到输入电压。 如果在启用输出时连接或移除 LED 负载、也必须使用此保护。"

    另一个问题是您在 LED 上具有多大的电容?  除了打开和关闭输出外、您还对输出执行任何操作吗?  PWM 调光时、输出电压是什么样的?  PWM 调光时、电感器电流看起来是什么样的?  它何时失败?

    增加输入电压最容易。  可以使用不同的拓扑、但较高的输入电压可能是最简单的、或者将 LED 重新配置为较低的堆叠电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarun、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irvin 先生、

    好的、我将连接二极管、如图12所示。  (我已订购) 分流 FET 调光所需的附加电路、以实现输出振铃。
    我需要将图中所示的分流器(1N4148W-7-F)二极管连接到两个通道。 对吧?

    我使用的是100uH、5A 电感器和钳位二极管、而不是肖特基二极管(根据数据表原理图、为 D3、D4)。 是否可以使用此功能?

    此致、
    Tarun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarun、

    是的、从每个 LED+(阳极)到 Vin (阴极)有两个二极管。  它们必须能够处理峰值电流(最大工作电流)。 同样、有很多可能的原因。

    D3和 D4是续流二极管、您使用什么器件型号?  它们需要能够处理续流电流。

    1N4148可以具有相当高的峰值电流额定值。  由于这仅用于钳制寄生振铃、因此功率耗散将非常低、但峰值电流可能与输出电流一样高。

    IC 在您的应用中发生故障的速度有多快?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    根据参考设计(D3和 D4)、我将钳位二极管替换为肖特基二极管。 我之前使用过 SMAJ188CA 二极管。

    使用肖特基二极管后、我认为问题已经解决。 我现在正在测试不同的 LED。 但到目前为止、我获得了解决方案。

    我是否仍然需要使用 Dshunt (1N4148W-7-F)二极管?

    感谢您的回复。

    此致、

    Tarun Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarun、

    您将 SMAJ188CA 用于续流二极管 D3和 D4?  这甚至不会出现在电路中、因为它是额定电压为188V 的双向 TVS。  我之前使用过这些器件、它们用于浪涌保护、"C"使其在交流电源上是双向的。  这是在该设计的任何位置使用的开路。

    此致、