请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24160 您好、TI 团队
该寄存器保持011、不会切换到101。
当充电电流被确认时、它在大约130mA 时被切换至0mA。
因此、我认为充电已完成。
我希望直接沟通、因为无法披露详细信息。
此致、
高志林
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队