This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:CCM

Guru**** 2796925 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160A, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808744/lm5160a-ccm

器件型号:LM5160A
主题中讨论的其他器件: LM5160

您好!

我的客户正在评估 LM5160A 作为 Fly-Buck 转换器。

尽管它们选择 FPWM 模式(FPWM PIN=VCC),但开关操作不是作为附加文件的 CCM。

这是什么原因造成的?

e2e.ti.com/.../LM5160A.xlsx

请告诉我您有任何疑问。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TQ、

    您是否会想到尝试几种方法

    我为 LM5160使用了计算器、耦合电感器上的电感似乎很低  

    您可能需要尝试使用大约100uH 的电感器、并确保其不会饱和。

    您可能还需要相应地更新 R12和 C24的值

    我附上了计算器供参考

    谢谢

    -Ariefe2e.ti.com/.../LM5160FBKQuickStartCalculator-_2D00_-FinalVersion.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希望计算器能有所帮助。 与此同时、我现在要关闭这个线程。 如果您有其他问题、请随时打开

    谢谢

    -Arief