This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:VTT 与放大器;VREF DDR 电源

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2463

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810838/tps650861-vtt-vref-ddr-power-supply

器件型号:TPS650861
主题中讨论的其他器件:TLV2463
您好! 
对于新设计、我们计划使用 TPS650861 PMIC 来提供 LS1043A 处理器。

在 TPS650861产品说明书中、"电源图示例"(图5-2)建议通过"LDO VTT"提供 VREF 和 VTT 电源计划
我发现、使用相同的轨电源为 VREF 和 VTT 馈电非常令人惊讶(确实有风险)。 NXP 文档(针对 LS1043A CPU)还明确建议为它们提供2个分离的电源轨(以确保 DDR 时序的良好完整性)。 这项建议不限于 LS1043A。 这种情况很常见、因此 DDR 电源中的专用组件(如 TPS51200)始终具有分离的 VTT 和 VREF 输出。
该 PMIC 是否能够管理 DDR 电源?

谢谢、
塞缪尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    感谢您在电源图示例中指出这一点、我同意不建议通过端接推挽式 VTTLDO 将 VTT 和 VREF 连接在一起。 它们的标称电压可能与将它们放在电源图上的原因相同、但将它们短接会导致潜在的 VTT 噪声传播到 VREF 中。 我已注意到在下一个数据表修订版中将这两者取消关联。

    我们看到的大多数 VREF 用 VDDQ 的电阻分压器生成的情况、不过我看到了一些情况、在需要裕度测试时使用了 TLV2463等运算放大器。 Micron 有一些很好的文章、比如    

    我们没有在该器件中包含 VREF 发生器、因为与2个电阻器相比、增加的成本/引脚不是一个增值。 对于使用专用 VREF 的情况、可以轻松添加一个简单的运算放大器。