This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1949:寿命信息和器件替代产品

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810574/lm1949-lifetime-information-and-device-alternatives

器件型号:LM1949

您好!  

我正在设计一个需要限制喷油器电流的燃油喷射电路。 喷油器电阻为~1欧姆。 LM1949完全符合我的要求、但我有以下顾虑/问题:

(1)该装置于1995年发布。 该器件的生产时间会延长多少?

(2)它仅作为穿孔组件提供。 为什么 SMD 从未更新过?  

(3)是否有包含更多通道的替代解决方案? 我需要驱动六个喷油器、如果有的话、我更喜欢集成度更高的解决方案。  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Falk、

    (1)该装置于1995年发布。 该器件的生产时间会延长多少?

    LM1949被列为有效、这意味着建议用于新设计。  

    (2)它仅作为穿孔组件提供。 为什么 SMD 从未更新过?  


    是的、它只提供通孔。 我不知道为什么器件从未更新。

    (3)是否有包含更多通道的替代解决方案? 我需要驱动六个喷油器、如果有的话、我更喜欢集成度更高的解决方案。  

    很抱歉、没有其他选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rick。

    我有一个后续问题:制造此 IC 的晶圆制造工艺是什么? 我们的产品需要10年的生命周期-因此我们了解该器件的寿命预期非常重要。

    谢谢! 福尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Falk、

    这是双极器件。

    此外、此处还提供了大量有关该器件的信息:

    http://www.ti.com/product/LM1949/pinout-quality