This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28225:是的

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS28225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810668/tps28225-yes

器件型号:TPS28225

尊敬的领导:

我对 TPS28225有疑问、我现在正在使用。 当我先给15V 上电,然后给5V 上电时,Lgate 上没有输出,Hgate 也是异常的,请尽快给我帮助,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 TPS28225。我是高功率驱动器组的 AE、将解答您的问题。 如果不查看元件值或电路原理图以及示波器波形等更多详细信息 、我将只能提供一般建议。

    确认 VDD 高于 UVLO 阈值、EN 输入上的信号为高电平、无噪声尖峰、PWM 信号符合预期、具有快速上升和下降时间20ns 的上升和下降时间将足够。 TPS28225具有允许三态运行的特性、如果 PWM 输入信号没有快速上升和下降沿、则可能会导致意外运行、 这是意外 LGATE 和 UGATE 行为的常见问题之一、也会确认 PWM 波形的振幅稳定。

    您能否确认这些条件、如果仍有问题、请提供原理图以查看驱动器组件值。 还提供了 PWM、UGATE 相位和 UGATE 的示波器图。 将 PHSE 和 UGATE 设置为相同的电压标度和接地基准。

    请确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。