This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:LMG1020存在问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810763/lmg1020-problem-for-lmg1020

器件型号:LMG1020

大家好、

LMG1020驱动EPC2019来减轻 LD 时、根据演示板数据、高电压为70V、脉冲信号为20kHz、100ns。 当电源打开时、LD 直接爆炸、并联电阻烧毁。 布板是根据演示板的布板制作的。 我是否可以知道如何解决此问题?

期待您的回复。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    感谢您在 e2e 上进行深入探讨。 如此高的总线电压下的长脉冲会通过高 dv/dt 和 di/dt 产生非常高的激光峰值电流。 您可以尝试将脉冲宽度限制为几 ns、并根据电路板可以处理的热耗散量增加脉冲宽度。 您还可以将开关频率降低至几 Hz、以查看 LD 是否可以在不燃烧的情况下正确地对电压和电流进行脉冲。 您是否将 LMG1020EVM 称为演示板? 布板是什么意思? 并联电阻(EVM 上并联的四个4欧姆电阻器)的作用类似于虚拟负载、在连接 LD 之前应将其移除。

    谢谢、