This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:AC 电压检测阈值过高?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787491/tps65217-ac-voltage-detection-threshold-too-high

器件型号:TPS65217

在 TPS65217的数据表中、VAC 和 VUSB 的电压检测阈值被描述为最小4.3V。

我假设这意味着电源路径将以4.3V 的电压(可能更低)打开。

如果情况并非如此,我认为没有上限是很奇怪的。

在我的测试中、器件以4.3667伏的电压开启。

由于这高于数据表中提供的4.3伏、我想知道我的设计是否错误。

您能告诉我我是应该检查我的设计、还是根据规格进行检查、以及数据表是否也应该包含上限吗?

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交流或 USB 上输入电源的标称电压必须为5V。 由于 USB 规范中 VBUS 允许的电压范围为5V+/-10%、因此可接受的最小电压为4.5V、最大值为5.5V

    TPS65217数据表中的4.3V 技术规格表明、在4.3V 之前、任何器件都不会打开

    这很重要 、因为最大充电电压 VOREG 为4.25V、输入必须高于此值。

    请确保输入电源(交流或 USB)的标称电压至少为4.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Brian 的快速回答。
    我在 TPS65217数据表的任何地方都看不到5V+/-10%规格、这就是我提出要求的原因。
    当然、我知道 USB 规范说明了这一点、但对于要使用的交流适配器没有限制或规范。
    此外、在数据表中、USB 和交流电源的建议运行条件为4.3至5.8V、因此我希望器件在这些范围内正常工作。
    使用您提供的信息更新数据表是否是一个好主意?

    在我们的产品中、我们没有针对这些外部界限的使用方案、通常该器件由5V+/-5%交流电源或 USB 供电。
    但是、了解我们所使用器件的限制非常有趣。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tobias、

    您尝试测量的规格是为电池充电所需的电压、但这是由电池充电电压(锂离子化学电池)驱动的。

    允许器件导通的最小输入电压为 VUVLO、这是最小电池电压。 TPS65217被设计成与一个电池一起工作、并且这个输入运行低至 UVLO (缺省值3.3V +/- 2%)。 如果您想测量容差较小的规格、则需要测量 VUVLO、因为整个 PMIC 都是围绕电池设计的、作为主电源。

    在 VUVLO+VOFFSET = VUVLO+200mV 时、VAC 和 VUSB 将被识别为输入、但除非 VAC 或 VUSB >4.3V、否则电池实际上无法充电

    我同意该规范可能会产生误导。 最小值可能意味着不同规格的不同之处。 我只能说、本数据表中说、没有器件会开始使用 VAC 或 VUSB<4.3V 为电池充电、并且 VAC 和 VUSB 应该是5V 标称值、但我不同意更改数据表中此规格的定义。

    该器件用途广泛、用途广泛、但最常见的问题是 Beagle Bone 参考设计使用 TPS65217器件而无需电池。 这是因为锂离子电池很难发货、而且很遗憾、它导致大多数人在未连接电池的情况下测试 PMIC。 我希望这能更好地阐明我的原始答案、让您能够继续进行设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Brian 的详细回答、非常感谢。
    我不想测量为电池充电所需的电压、而是想确定电源路径的有效 AC/USB 电压是多少、以决定开始为器件供电。
    我希望这与数据表中设置的建议工作范围相匹配、但情况并非如此。
    我建议在数据表中添加一个条目、告诉用户无论为电池充电、都可以使用什么最小电压为器件供电。
    目前、数据表中根本没有提到这一点。

    感谢您的考虑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tobias、

    您的系统中是否有电池?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    系统具有可选电池、在许多用例中、它将通过 USB 或交流电源独立运行。 这就是我将重点介绍独立操作的原因。

    此致、Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tobias、

    我在我们的内部故障跟踪工具中输入了一个 TT、建议您进行更改、将 VAC 最小值从4.3V 提高到涵盖整个温度范围内的所有器件的水平。

    目前、请使用4.5V 作为测试值。 这是(a)允许的最小 USB VBUS 电压和(b)高于器件实际最大 VOREG 值的50mV 电压。 在数据表中、VOREG 最大值为4.2V。 但寄存器映射的调整部分中有一个额外的设置、允许 VOREG 范围为4.3V 至4.45V、VAC/VUSB 必须高于 VOREG 最大值才能充电。

    我希望这能让您在不更改数据表的情况下对使用4.5V 电压有一定的信心。 尽管我已输入用于修复数据表的票证、但可能需要很长时间才能在网站上进行数据表更新和发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    谢谢、这正是我想要知道的。
    很高兴这将在数据表的未来版本中得到解决。

    此致、Tobias