This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:针对输出电压15V/1A 修改 TPS92692EVM

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810410/tps92692-modify-tps92692evm-for-vout-15v-1a

器件型号:TPS92692

尊敬的先生/女士

我想针对9~12Vin 和15Vout/1A 升压拓扑修改 TPS92692EVM。

读取数据表后、是否正确修改了以下剂量?

 R1格式0.3至0.1//01=0.05R。

J5连接 引脚1-2

J7连接引脚2-3

从29.4K 到26.1K。

 我是对的吗?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    如果您阅读了数据表的第9.1.7节(第31页)。  ILED = VIADD/(14*RCS)和 ILED =。  在连接 J5引脚1和2的情况下、VIADJ 等于1.5V (5V Vref 的分压器)。  因此、将1.5V 代入1A ILED 的 ILED 公式、可以计算出 RCS = 0.107欧姆。  您可以使用0.1欧姆、将 R21更改为28K、得到的确切值为1A。

    J5连接的引脚1-2正确

    J7连接到引脚2-3、但在 VBAT2不存在的情况下、TPS92692将对输出电流进行内部 PWM 处理。  如果您想在 LED 上运行持续直流电流、则需要有 VBAT2存在或移除 R25

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuan、

    好的。 我们将在今天下午尝试并回复您、

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuan、

    很抱歉、typeo 的输出电流为12V/2A。

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    则0.05欧姆的值是正确的。  您的 LED 电压也更改为12V、我想指出、对于升压稳压器、Vin 应始终大于 Vout。  因此、您必须确保 VLEDmin 始终大于 Vin、否则电流将无法控制。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuan、

    感谢你的善意帮助。 我今天解决了客户的问题。 我去过客户的实验室、发现根本原因受到直流电源的限制。

    此致、

    黄上