This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46001-Q1:针对特定配置、无负载时的总体电流消耗

Guru**** 2545140 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46001-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787604/lm46001-q1-overall-current-consumption-without-load-for-specific-configuration

器件型号:LM46001-Q1

您好!

我对 LM46001-Q1的电流@无负载有疑问。

数据表显示了在特定测试条件下24uA 的典型工作静态电流。 在我们的应用中、空载情况下的电流消耗至关重要。 但是、我们的设置在几个点与数据表中的规格不同。 原理图的相关部分如下所示:

Vin 上的输入电压将约为12V。

从原理图中可以得出、我们计划具有2.1MHz 的开关频率和5V 的电压输出

因此、R_fbt 和 R_fbb 的值与数据表中给出的值以及电感值(L102为6.8uH)不同。

在没有任何负载的情况下、该配置的总电流消耗是多少(即 I_OUT=0A)

转换器在极轻负载时的效率表现如何?

此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰,

    如原理图所示,反馈电阻器会影响设计的 IQ。 我在此建议使用较低的反馈电阻器249k,并相应地计算顶部电阻器。

    设备将在轻负载时以 PFM 模式切换。

    ----阿姆布雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambreesh、

    感谢您的回答。 这一点很好、但我们不想使用值大于100kOhm 的电阻器。

    因此、我们仍需要知道该配置在没有任何负载的情况下的总体电流消耗是多少(即 I_OUT=0A)。

    此致、

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为需要针对给定的应用测试该 IQ。 我目前在实验室中没有评估模块、但如果您愿意、我们可以尝试向您发送一个评估模块。

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    感谢您的回答。

    同时、我们在评估模块上进行了相应的测量。

    此致、

    Johnny