This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24617:VBAT 短路时出现状态错误

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810822/bq24617-status-error-when-vbat-short

器件型号:BQ24617

尊敬的先生:

     我遇到了一个问题、即报告的充电状态为错误。

充电条件如下:

CE 启用、

VCC 为12V、

TS 固定、如原理图所示、

我们将 VCC_M_VBAT 短接 至 GND。

此时 STAT1 (BAT_GARing)为低电平、

大约30分钟后、STAT1变为高电平。

我们测量 ACN 和 ACP 引脚之间的电压、

电压为4mV。

请帮助您检查为什么在 VCC_M_VBAT 对地短路时充电 IC 指示 STAT1为低电平?

为什么 STAT1不是高电平(充电错误)?

随附了 schematic.e2e.ti.com/.../BQ24617_5F00_Charge_5F00_Schematic.pdf

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

      IC 似乎正在解释 VBAT<VLOWV 并尝试在预充电电流时充电、但由于电池<VLOWV、因此电池电压不会上升到高于 VLOWV、30分钟后内置的预充电计时器已命中、 这就是为什么您看到 STAT1低电平30分钟的原因、此后、预充电安全计时器故障条件将发生、STAT1为高电平表示存在故障。 您能否验证充电电流(可以测量 SPR68上的差分电压)以确定充电电流是否处于预期的预充电电流。 另一项要执行的测试是 d.s 图10、11中的示波器捕获、其中显示了 BQ24617在电池短路情况下的运行情况。