尊敬的先生:
我遇到了一个问题、即报告的充电状态为错误。
充电条件如下:
CE 启用、
VCC 为12V、
TS 固定、如原理图所示、
我们将 VCC_M_VBAT 短接 至 GND。
此时 STAT1 (BAT_GARing)为低电平、
大约30分钟后、STAT1变为高电平。
我们测量 ACN 和 ACP 引脚之间的电压、
电压为4mV。
请帮助您检查为什么在 VCC_M_VBAT 对地短路时充电 IC 指示 STAT1为低电平?
为什么 STAT1不是高电平(充电错误)?
随附了 schematic.e2e.ti.com/.../BQ24617_5F00_Charge_5F00_Schematic.pdf
谢谢!