This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:监控充电电流

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810825/bq25120a-monitoring-charge-current

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件:BQ25150

您好!

除了 ISET 上的电压之外、还有其他方法可以监控充电电流吗? 是否有任何寄存器中提供充电电流信息?

Rgds、

Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juha、您好!

    在 BQ25120A 上、测量充电电流的唯一方法是监测 ISET 上的电压。 除了您的充电电流设置之外、任何寄存器中都不提供此信息。 如果您需要此功能、BQ25150是一款500mA 线性充电器、具有100mA LDO 和16位 ADC。 BQ25150上的 ADC 允许您通过 I2C 监控不同参数、例如充电电流、输入电流、电池电压、输入电压、TS 电压和其他系统监控。