This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:BQ25120未脱离运输模式。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786006/bq25120a-bq25120-is-not-getting-out-of-shipmode

器件型号:BQ25120A

您好!

 一旦微控制器通过 I2C 命令设置 EN_SHIP 模式位、BQ25120A 便会进入运输模式。在运输模式下、SYS 输出关闭、微控制器断电。即使按下 MR 按钮也不会退出运输模式、即使按下 MR 按钮超过 t_Reset 时间也不会产生任何影响。如何使 PMIC 退出运输模式?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aiswarya、

    只需按下/MR 几毫秒即可开始退出运输模式。 您的电池电量是多少?

    按下按钮时、您能否分享 VBAT/PMID 和/MR 的波形图?

    此致、
    Gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautham、
    由于电路板太小、无法绘制 VBAT/PMID/MR 图。我的电池电压高于3.6V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     [引用 USER="Aiswarya Krishnan]Hi Gautham、
    由于电路板太小、无法绘制 VBAT/PMID/MR 图。我的电池电压高于3.6V

    请参阅电路、如果 done.please 有任何更正、请告诉我。

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aiswarya、

    不用担心。 您能否至少绘制电池端子? 我们希望确保当器件从运输模式启动时、PMID (电容器)上的负载不会导致电池引脚的电压低于 BUVLO。

    您的原理图看起来正常。


    此致、
    Gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aishwarya、

    我在 VBAT 引脚上看不到任何问题。 我将向您发送一封电子邮件、因为我需要一些更多信息。 谢谢!

    此致、
    Gautham