This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22958:反向电流阻断

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22958, TPS22917, TPS22916, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810714/tps22958-reverse-current-blocking

器件型号:TPS22958
主题中讨论的其他器件: TPS22917TPS22916TPS2663

你(们)好<

TPS22958是否阻断从 O/P 到 I/P 的反向电流?

您是否有一个类似的器件、该器件可在4V 至40V 之间切换电压、电流最小为3A  

此致

Eby Jayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eby:  

    感谢您与 E2E 联系!

    TPS22958没有反向电流阻断功能、因此输出引脚上出现的任何电压都将通过体二极管反射回输入端。 如果您正在寻找具有反向电流阻断功能的5V 负载开关、我建议查看 TPS22916或 TPS22917。  

    如果您正在寻找电压更高的器件、TPS2663可能会在此处工作。  

    谢谢、

    黄亚瑟