This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:TPS54240损坏

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787545/tps54240-tps54240-damage

器件型号:TPS54240

。  

在以下每种情况下、IC2都会损坏;大约 5% ;VIN:9V、 Vout:=15V/-15V、100mA

    a: 电源接通时(测试无负载或有负载 时均已损坏);使用万用表进行测试:损坏的 IC 引脚和正常 IC 之间没有差异;

    b. 当电源接通时、VIN=9V、Iout=100mA、稍后 、tps54240  大约占损坏的4-5%、我使用万用表进行测试、PIN2和引脚11 短路;

    c.当我测试 短路保护、-15V 输出 短路保护正常、但+15V 输出  短路保护不正常、  +15V 输出  短路将 损坏 IC2时、使用万用表测试:损坏的 IC 引脚和正常 IC 之间没有差异?  为什么+15V 输出 没有短路保护?

    d.下面的 PIN10至-15V 波形;而 VIN 至-15V 波形没有任何尖峰;

我 在7.3.14中找到数据表、 当 频率上升时,VIN 为电压下降,因此我使用 WEBENCHRegistered 设计器,结果 开关频率<700K,然后使用600K 频率,测试 结果大约是  所发生损坏的4%,我使用万用表测试 PIN2和 pin11 不短,但 IC 无法工作!

3.如何 解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    当您将输出短路时,您能否共享以下波形,即初级侧的电感器电流、初级侧的开关节点和初级侧的输出电压。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在关闭此主题,因为没有响应。

    ----阿姆布雷什