This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULQ2003A:ULx2003A:ULN2003A 和 ULQ2003A 之间的区别是什么?#39?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, ULQ2003A-Q1, ULQ2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810702/ulq2003a-ulx2003a-what-s-the-difference-between-uln2003a-and-ulq2003a

器件型号:ULQ2003A
主题中讨论的其他部件:ULN2003A、、

我需要使用 TSSOP 版本的 ULx2003A。 我无法理解 ULN2003A 和 ULQ2003A 之间的差异。 我可以确定另一个器件(在另一个数据表中) ULQ2003A-Q1是 AEC 版本。

ULN 和 ULQ 代表什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、  

    感谢您与 E2E 联系!

    ULN2003A 和 ULQ2003A 使用的裸片略有不同。 ULQ2003A 可在更大的范围内运行、并且延迟时间略有不同 (ULN = 250ns、ULQ = 1000ns)。 一些 VCE 阈值也稍有不同。  

    如您所述、我们还有一个 AEC 版本的 ULQ2003A。  

    谢谢、

    黄亚瑟