This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:直流和方波输入

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810644/ucc28063-dc-and-square-waveform-input

器件型号:UCC28063

尊敬的 TI:

我的客户对输入源有疑问。

如果 PFC 输入源是方波而不是正弦波、是否没有问题? 如何仅使用直流输入?

它们已经在这种情况下进行了测试、并且工作正常。

但他们希望确保在 IC 级别没有其他问题。

输入源

1. 90VAC~264VAC、方波

DC100V

DC300V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、梅森、

    感谢您应用 具有直流/方波输入的 UCC28063。  

    UCC28063使用恒定导通时间控制、导通时间由 COMP 级别设置。 对于直流或方波输入、COMP 电压的纹波应该非常小、因此"周期"上的导通时间应该非常稳定。  控制器应该不会出现这些输入问题。

    对于 PFC 系统、在高直流电压下长时间运行可能会在相同输出功率下因正常正弦交流输入而产生比预期更高的开关损耗。 这是因为开关频率将始终很高、而不是随瞬时线路电压变化。  尽管峰值电流可能很低、但电容放电损耗 也会很大。  

    在低直流输入下持续运行期间、存在类似的更高导通损耗问题。  当然、开关频率和电容损耗很低、但峰值电流始终很高。   最好回顾最高和最低线路的功率级热性能。

    此致、
    Ulrich