This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18511Q5A:HBM ESD 容差值

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18511Q5A, CSD18504Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810606/csd18511q5a-hbm-esd-tolerance-value

器件型号:CSD18511Q5A
主题中讨论的其他器件: CSD18504Q5A

您好!

我想知道以下两个器件的人体放电模型栅极-源极之间的 ESD 容差值。
是否提供?

CSD18511Q5A
CSD18504Q5A

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Obata San、

    感谢您关注我们的 FET。

    CSD18504Q5A 具有2000V 的 HBM 750V、CDM

    CSD18511Q5A 的 HBM 为1725V、CDM 为2000V