This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:2串 LED 最佳连接

Guru**** 2519570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810836/tps61194-q1-2-strings-led-best-connection

器件型号:TPS61194-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61194

大家好、团队成员、

我有一个具有2个通道的背光 LED、每个通道有4个 LED。 TPS61194 Vin=5V、Vou 为13.3V。 下面是背光 LED 规格。

在上一个项目中、我们具有以下连接:

但有人告诉我、最佳连接如下所示:

他们说、使用不同的灌电流来驱动电流可以更好地平衡每个灯串。 我不是专家、但我的问题是、TPS61194只有一个 ISET 电阻器、如何控制不同的独立灌电流来保持每个 LED 灯串的亮度平衡? 我可以阅读的任何原因或解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我知道原因、请告诉我它是否正确。

    如果我用1短接2个灯串、TPS61194会灌入200mA 电流、但没有人知道每个灯串的确切电流。 一个灯串可能为80mA、另一个灯串可能为120mA。 但是、如果我分离到不同的通道、我可以说、这两个灯串都精确地使用100mA。

    尽管我们无法确保亮度、但我们可以保持电流一致。 我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    TPS61194器件可控制4个灌电流输出中每个输出的电流保持恒定。 因此、如果像第二个图那样进行连接、它可以将  每个 LED 灯串的电流控制为200mA。  但是、如果像第一个图那样进行连接、它只能控制400mA 的总电流。 但  两 个 LED 灯串中的电流分布取决于 LED 的变化。