尊敬的 TI:
WEBENCH 在下面提供了一个波形。
参数:VIN=31、Vout = 24V、Iout = 5A、FSW= 500kHz
但我认为这是异常的、因为关闭时间很短。
这是正常的吗? 当我将输出电压更改为12V 时、没有短暂的关断时间。
参数:VIN=31、Vout = 24V、Iout = 5A、FSW= 500kHz
您能为我解释一下这个波形吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
WEBENCH 在下面提供了一个波形。
参数:VIN=31、Vout = 24V、Iout = 5A、FSW= 500kHz
但我认为这是异常的、因为关闭时间很短。
这是正常的吗? 当我将输出电压更改为12V 时、没有短暂的关断时间。
参数:VIN=31、Vout = 24V、Iout = 5A、FSW= 500kHz
您能为我解释一下这个波形吗?
我已附上原理图。 谢谢你。
您好、梅森、
很抱歉、您的问题转弯缓慢。 我已经检查了您的原理图并计算出、应该有一个5.6uH 电感器和24V 输出的次谐波振荡、而不应该有12V 输出的次谐波振荡。 基本而言,每个周期中流经电感器的电流的下降斜率对于器件的内部斜率补偿来说太大,无法防止次谐波振荡。 输出为12V 时、下降斜率较小、占空比低于0.5、因此没有次谐波振荡。
为了防止电路中的次谐波振荡、请使用10uH 或更高的电感器。 降额时、应至少使用额定电感1.3uH。 请注意、输出电容的数量不会阻止这种类型的次谐波振荡、从而使电感器成为您的固定器件。
此致、Robert