This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:应用电路图中 VIN 到 VIN 的连接

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810731/tps63020-vin-connection-to-vin-in-application-circuit-figure

器件型号:TPS63020

您好!  

8.2典型应用中的应用电路示例在数据表修订版本之间有所不同。  

在旧数据表中(例如、 SLVS916F)、VINA 直接连接到 VIN、但在新的数据表中未连接到 VIN。(例如、  SLVS916G)  

您能告诉我此更改的背景吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuma:

    实际上、VINA 通过电阻连接到 IC 内部的 VIN。

    您知道、功率级会产生很多噪声、并且对控制级有害。 因此、借助新数据表中的电路、可以大幅降低噪声、因为去耦电容和内部电阻组合为滤波器。 我们认为它可以使 VINA 更干净。