This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022 (PMP20497) OCP 调整

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20497

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782963/lm5022-lm5022-pmp20497-ocp-adjust

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件:PMP20497

尊敬的先生/女士

我的客户参考 PMP20497来设计他们的产品、但现在发现了触发 OCP 的问题。
www.ti.com/.../PMP20497
客户规格
输入电压:12V~56V
输出电压:55.5V/1A (系统负载0A~0.6A)
客户已向我们发送 PCB 和电路图、我无法使用 CT 和 R14接触 OCP。 我看到示波器的 R12-R13电压为168mV。
您能指导我们如何调整 OCP 的参数吗?
如果您需要客户电路图和其他信息、请向我发送电子邮件。 如果您有 MathCAD (R14、R15)文件、请向我发送电子邮件。

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami,

    感谢您提出问题

    您可以测量 C17两端的电压吗? 这将帮助我们了解电流感应引脚的情况。 请在下一个帖子中附加波形。 R14用于在开关关断期间复位电流感测转换器。

    您是否还在使用 PMP20497中的确切原理图? 所有组件是否相同?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、
    否! 客户设计的组件不同、因为输出规格不同。 如果您想了解更多详细信息、请给我发送电子邮件。 我可以通过电子邮件发送原理图和变压器规格。 您的需求。
    此致、
    黄上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami,

    我向您发送了一份友谊请求。 请接受、您可以直接向我发送原理图。 另请发送 C17两端电压的波形。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett

    另一个问题。
    我可以移除反激式变压器辅助绕组吗?
    当我移除 D2时、系统似乎正常工作。

    谢谢、

    林中基
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗纳德

    如果不需要辅助绕组、则可以将其拆下。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、
    感谢你的帮助。 Ronald 是我们的客户 RD。
    BTW、我看不到友谊请求。
    此致、
    黄上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami,

    友谊请求应显示在您的个人资料摘要页面下。 接受、您可以直接向我发送消息。

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    我找不到。 很抱歉、我不在家使用内部 E2E 用户界面。

    此致、

    黄上